This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UC2572:下一代替代器件

Guru**** 2611855 points
Other Parts Discussed in Thread: UC2572, LM5022

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/700282/uc2572-next-gen-replacement-device

器件型号:UC2572
主题中讨论的其他器件: LM5022

大家好、

客户希望使用 UC2572、但开关频率对他们来说太慢。
我们是否能够以至少400kHz 的频率将器件直接替换(不需要引脚对引脚)?

谢谢、
尼德胡

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您能否说出客户的要求?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    当然、我可以尝试。

    此应用是一个双电压电源(+/- 15V)。  出于空间原因、它们使用的是具有上游 PFC 级的 LLC 电路。 它们希望将一个公共质量作为参考点、也希望将处理器置于次级侧、以便对两个电路进行干净的调节。 他们还希望避免出于测量目的进行潜在调整。 UC2572是一个很好的匹配器件、但是开关频率只有200KHz。 他们希望避免使用大型电感组件。  

    它们需要一个与 UC2572功能相同但速度更快的 IC。

    谢谢、
    尼德胡

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    团队、

    在这里有任何答复。

    谢谢。

    尼德胡

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尼德胡、您好!

    您能否了解一下 LM5022、它的开关频率最高可达2MHz。

    谢谢、
    Youhao