This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ34Z100-G1:剩余容量突然跳转

Guru**** 2613455 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ34Z100-G1, GPCCHEM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/698197/bq34z100-g1-sudden-jump-in-remaining-capacity

器件型号:BQ34Z100-G1
主题中讨论的其他器件: GPCCHEM

你(们)好

当断开时、TrueRC 会上下跳。 在空载情况下一个小时左右后、SoC sudd友好 型从51%跃升至83%。

我在由 eneloop AA 电池组成的10s1p 数据包中使用 BQ34z100-G1。 ChemID 已找到6100、学习周期已成功。

什么 可能导致 SoC 像这样跳变?  

此致

Jostein Håvardsholm ć

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Jostein、

    请压缩并上传 SOC 跳转事件日志以及 gg.csv 文件进行分析。 谢谢你。

    此致、
    Bryan Kahler
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../DF7-flash-data.gg.zipe2e.ti.com/.../Discharge-with-SOC-jump.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好,Bryan

    感谢您查看此内容。 我已经在不同的负载下执行了两个放电周期。 常见的因素似乎是电池电压升至13.11V 时 SoC 中的跳转。 SoC 从51%跃升至83%、从26%跃升至84%。

    此致
    约施泰因
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好,Bryan

    我们的试点系列必须进行返工、我在工厂持有100块电路板、同时尝试解决此问题。 我真的希望您能提供帮助。

    我能否使用固定的 FCC 轻松地将 BQ34z100-G1转换为"哑光" coloumb 计数器? 这可能会为我们节省一些返工。

    请注意、监测计配置为用作系统侧。 这是否会导致 SoC 跳转?

    我已附上 ChemID 文件、以防您找到 interest.e2e.ti.com/.../6557.config_2D00_report.zipe2e.ti.com/.../2450.config.zip

    此致

    约施泰因

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Jostein、

    感谢您提供 ChemID 文件。 我了解这种紧迫性、并将于明天(星期五)更新此主题。

    此致、
    Bryan Kahler
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好,Bryan

    我更换到 ChemID 6108并进行测试、但问题仍然存在。 ChemID 6108指向 FDK 的 HR-43AU (4000mA)。 从数据表中可以看出、HR-43AU 的电压曲线与我们的设计中使用的 HR-3UTG (2000mA)更相似。 使用  TI 的在线 工具找到 ChemID 6100指向 Panasonic HHR380。 与 FDK 电池相比、该电池在负载下的电压曲线略低。

    请参阅随附的 zip 文件以进行此放电。

    此致

    约施泰因

    e2e.ti.com/.../DF7-and-Chem-ID-6108.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Jostein、

    感谢您的更新。 也会分析这些文件。 您是否还可以向我发送您提交给 GPCCHEM 工具(包括 log 和 config.txt)的 zip 存档文件、该文件会为6108和6100配置文件提供建议?

    此致、
    Bryan Kahler
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好,Bryan

    我只向 GPCCHEM 提交了一次、结果是6100。 为了搜索错误、我用6108替代了6100、但这没有帮助。 请参阅附加的文件。 我已经添加了这些文件、所以如果您正在搜索其他文件、请告诉我。

    您是否有可比较电池的.gg 文件和示例? 我需要一个新测试的想法。

    此致

    约施泰因

    e2e.ti.com/.../1581.config.zip

    e2e.ti.com/.../8463.config_2D00_report.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Jostein、

    在分析日志后、似乎在放电测试之前未学习电池组。 请在放电测试之前运行学习周期、或在放电测试之前使用 GPCRA 工具学习电池。

    要了解这些套件、请执行以下操作:

    0。配置 DataFlash、包装化学成分、执行校准并导出 GG 文件(供以后比较)
    1.启用它
    2.发送复位命令(0x0041)
    3.为电池组充电以充电终止。
    4.休息直到 OCVTAKEN 标志被置位
    5.C/5放电至终止电压
    6.休息直到 OCVTAKEN 标志被置位。 此时、Qmax 应更新、更新状态应增加到0x05
    7.为电池组充电以充电终止
    8.休息直到 OCVTAKEN 标志被置位
    9. C/5放电至端接电压
    10.休息直到 OCVTAKEN 标志被置位。 此时、Ra 表应更新、更新状态应增加到0x06

    这很可能是 SOC 跳转的根本原因。

    此致、
    Bryan Kahler
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好,Bryan

    我已经执行了一个良好的学习周期、其中更新状态 更改为 0x06 (请参阅随附的 zip 文件)。 之后、我通过重置寿命数据准备了生产包、并根据 SLUA334B 将更新状态更改为0x02 (已在 BQ34z100-G1的数据表中更正为)。 SLUA334B 指示将更新状态设置为02。 我使用 Battery Management Studio 执行了该操作、而不是按照 SLUA334B 使用记事本。

    请参阅  学习周期中随附的.gg 文件。 我将  在学习周期结束后直接加载未修改的闪存数据、然后再次进行测试。 如果您仍然希望我重新学习整个学习周期、请告诉我。

    此致

    约施泰因

    e2e.ti.com/.../DF7-learning-cycle.zip

    e2e.ti.com/.../Learning-cycle-flash-DF7.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好,Bryan

    您能否为10节镍氢电池发送.gg 文件?

    我已使用学习周期中的.gg 文件执行了测试。 结果是可怕的。 放电期间、FCC 突然跳至一个非常低的值、导致 SoC 急剧下降至4%。 空载一段时间后、SoC 会跳至84%。 我不知道接下来要测试什么。

    此致

    约施泰因

    e2e.ti.com/.../1830.log.zip

    e2e.ti.com/.../flash.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好,Bryan

    如果您能为我发送10节镍氢电池的.gg 文件、我将不胜感激。 请告诉我这是否不可能 提供。

    我根据您的建议执行了一个新的学习周期。 请参阅日志。 与上 一学习周期一样、更新状态直接跳至06。 新的学习周期为  其中一个 Ra 标志0000提供了新的状态、而不是 FFFF。 除此之外、我们几乎没有什么变化。

    e2e.ti.com/.../learning-cycle-DF7.zip

    e2e.ti.com/.../8475.flash.zip

    SoC 问题仍然存在。 请参阅下面的放电日志

    e2e.ti.com/.../discharge-test-after-redo-of-learningcycle-DF7.zip

    您对新测试有什么建议吗? 我的想法已过时。

    此致

    约施泰因

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您在此处是否仍需要任何其他帮助?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Jostein、

    如果您仍在学习周期中遇到问题、请尝试使用此处的 gpcra 工具: http://www.ti.com/tool/gpcra

    它将生成一个您可以使用进行测试的学习文件。

    此致、
    Bryan Kahler