This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WEBENCH®︎工具/LM25011:Webench 不允许指定 Iout 最小值

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: LM25011

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/676282/webench-tools-lm25011-webench-does-not-allow-iout-minimum-to-be-specified

器件型号:LM25011

工具/软件:WEBENCHRegistered设计工具

我使用 Webench 设计了输出为0.350mA 的14-18V 至12V 开关。 这是一款令人难以置信的工具。 我有一个直流电机负载、它一次仅接通20秒。

1) 1)稳压器如何与动态负载配合工作? 我知道这很复杂、但有什么方法可以估算稳压器是否会受到损坏以及响应中的过冲?

2) 2)如果需要最小负载、似乎我无法通过 Webench 指定、尽管 TI 站点上的其他形式允许为稳压器设计指定最小电流。

谢谢、

Robert  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Robert、

    首先感谢您使用 LM25011和 Webench 设计器。

    1) 1) LM25011是 COT 稳压器的一部分、以快速负载瞬态响应/良好动态响应而闻名。 如果您的问题是直流电机负载的潜在大电感产生的电势反电动势/电压、则可以使用滤波电容器在直流电机上放置一个二极管。

    2)感谢您的发现。 它将转发给 Webench 团队进行调查。

    希望能回答您的问题...

    此致、
    Robert L
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../New_5F00_Rload_5F00_HotWire.docxHiRobert、

    LM25011 Webench 设计器的一些更新。

    报告的 Rload 错误将很快得到修复、Webench 团队建议暂时解决方法。 权变措施是在“编辑”模式下使用启动信号,并将原理图 Rload 更新为新电阻(步骤 见所附的文字文档)。

    我希望这对您有所帮助、您可能希望在有关 EVM 输出的实验中尝试您的设计。

    此致、

    Robert L

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢您的回复。 我通常为我的所有设计放置反冲二极管。 事实证明、我在同一电路板上的两个不同电源中使用了 LM25011、这两个电源都很好、如果没有 Webench、我就无法实现。   

    瞬态响应非常稳定、与之隔离、无刷电机在开启时的峰值为2.1安 、并衰减 至350mA 50-100ms 输出的稳态。 我向 Webench 指定了350mA 负载。 实际上、当连接到开关时、12伏电压将下降到大约7伏、并在16ms 内变平! 无过冲、只是一个干净的指数上升回12V。 我认为增大输出电容会有所帮助、但现在效果很好。

    Robert Puopolo