This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ34Z100-G1:I2C 通信在使用时间较短时不工作

Guru**** 2614365 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ34Z100, BQ34Z100-G1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/699487/bq34z100-g1-i2c-communication-not-working-atfter-some-time-of-use

器件型号:BQ34Z100-G1
主题中讨论的其他器件:BQ34Z100

你好

我的 bq34z100-G1有问题。 在某些软件包中、I2C 停止工作、EV2300无法识别 bq。 但是、在重新使用 bq34z100电源后、一切都恢复正常。

原因可能是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Jaroslaw、

    您能否更详细地描述 I2C 停止工作意味着什么?

    如果主机正在通信、则可能会导致问题。

    另请确保 EV2300上的固件是最新的。 如果固件为3.1c、EV2300将需要更新。

    此致、
    Bryan Kahler
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Bryan、感谢您的回复。

    "停止工作"是指 EV2300无法与 bq34通信。 SDA 始终为高电平、SCL 为低电平。
    但是、在复位区域后、一切开始正常工作。

    EV2300中有3.1m 固件版本
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Jaroslaw、

    I2C 总线上有多少个器件? 哪个器件在复位前置位?

    在一种情况下、第三个器件可以是断线的器件、通过复位可以使 EV2300成为主器件。 请确保其他器件未将 I2C 线路置为有效。

    此致、
    Bryan Kahler
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bryan、

    I2C 总线上只有 bq34z100-G1和 EV2300

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Jaroslaw、

    在启动手动复位之前、请确认器件已正确通电、并且 Regin 已正确通电。

    您是否能够使用 MCU 向器件发送 I2C 命令? 哪个器件会将线路拉低、EV2300或 bq34z100-G1?

    请将此范围限定为确定哪个器件正在声明。 谢谢!

    此致、
    Bryan Kahler
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好,Bryan

    雷根还可以

    我无法读取 bq34z100-G1中的任何内容。

    我认为 bq34z100-G1保持线低。

    该问题可能与 SCR ESD 保护闩锁有关?

    我在线路上使用5V6齐纳二极管、想知道如何将其更改为3V6。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Jaroslaw、

    请从 i2c 线路上拆下齐纳二极管并进行测试。 如果通信恢复、请根据需要重新配置电路。

    如果问题仍然存在、请告诉我。

    此致、
    Bryan Kahler