This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25700A:空载条件下的 OTG 电压问题

Guru**** 2813855 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/686066/bq25700a-otg-voltage-issue-in-no-load-condition

器件型号:BQ25700A

大家好、团队、

我的客户发现、在空载条件下、OTG 电压的输出始终比设置电压低0.5V。 例如、对于7V OTG 输出、我们将 OTGVoltage 寄存器设置为 A00h、但在空载条件下实际输出为6.5V。 您是否遇到此类问题? 您的建议如何? 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    什么是电池放电电流设置;系统负载和 VBUS 负载?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    放电电流设置为默认值、系统负载和 VBUS 负载为空

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    洪州

    在我的工作台测试中、OTG 输出为7V、并设置 A00 OTG 电压。
    让我们逐步找出根本原因:
    1.检查 OTG 电流寄存器设置:您设置了什么值?
    2.将 OTG 电压寄存器设置为0x0000h 以检查 OTG 输出偏移电压:您从 VBUS 获得的电压是多少?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    OTGCurrent 寄存器 (SMBus 地址 = 3Ch) :1400H  

    将 OTG 电压寄存器设置为0x0000h 时,VBUS 电压为4V  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    洪州

    将 OTG 电压寄存器设置为0x0000h 时,VBUS 电压应为4.48V。 请阅读 IC 顶部标记。 如果它具有"BQ
    25700A"、请更换 IC 并再次检查。 然后、如果是 IC 问题、请将其发送到本地 FAE 以开始故障分析。