This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ34Z100-G1:如果在电池之前施加直流电源、则电量监测计会锁存到0%充电状态 SOC。

Guru**** 2614265 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ34Z100-G1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/703773/bq34z100-g1-fuel-gauge-latches-into-0-state-of-charge-soc-if-dc-power-is-applied-before-battery

器件型号:BQ34Z100-G1

电量监测计= BQ34Z100-G1

电池组= 2节5000mAh 串联锂离子电池。

在我们的系统中、电量监测计是主机侧。

它通过直流插孔和电池组的二极管 OR 供电。

如果电量监测计在应用电池组之前通电、则荷电状态返回0%。

蓄电池电压和电流返回正确的值。

即使在电池组充电一小时后报告0%的充电状态、电池组电压为8.4V (即100%)

如果将复位命令0x0041发送到监测计、则0%会立即替换为正确的充电状态。

我的问题是:

1.请确认这是器件中的错误/功能、不是我们的寄存器设置的问题。

2.请告知发出 RESET 命令对系统有何影响。 (即、如果我们引导并看到0% SOC、我们是否可以仅重置芯片?)

我们目前不启用阻抗跟踪。 大致说来、如果启用此功能、您是否有一个数字来说明所观察到的典型精度改进? 我们的系统是2节5000mAh 串联锂离子电池。

如果启用了阻抗跟踪、 发出 RESET 命令会对这种情况产生什么影响?

希望您能在上述方面有所帮助。

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Mark、您好!

    这是正常操作。 如果按此顺序启动、请重置器件。

    2.复位不应损坏器件。 器件将信息保存到复位时重新加载的 DataFlash。

    请启用阻抗跟踪。 如果未启用阻抗跟踪、监测计不会跟踪阻抗、并且会随着电池老化更新电阻表。

    4.您发出 RESET 命令的频率如何? 在大多数配置中、不应经常发出 RESET 命令。 特别是在睡眠模式下、监测计功耗较低、应允许在电池寿命期间对电池进行库仑计数。

    此致、
    Bryan Kahler
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Bryan、
    感谢您的响应。

    是否可以在数据表中添加一些内容来指出这一点? 这很容易在更换电池时发生。

    重置清除了哪些数据-仅库仑计数器?

    3.好的。

    4、此时加电时、器件会检查电池。 如果器件首先施加直流电、则报告为0%、因此立即断电、因此永远无法加电。
    我建议软件团队、如果加电时报告容量为0%、则会重置芯片。 然后重新检查读数。 此复位应清除0%功能。 仅当器件仍报告0%时、才应关闭电源。
    即、只有在更换电池后加电时才会发生复位。 或者如果电池的电量为0%且用户尝试为其加电。

    谢谢、

    标记。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Mark、您好!

    复位清除 RAM 中所有尚未写入 DataFlash 的内容。

    非常感谢您的反馈-我会将这些问题提请团队注意。

    此致、
    Bryan Kahler