This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 具有备用电池的电源

Guru**** 2933120 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ25703A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/686681/power-supply-with-battery-backup

Thread 中讨论的其他器件:BQ25703Ai 希望使用备用电池提供5V 输出直流电压7.4 v 锂离子2节3000mAh、因此请建议使用需要使用哪个 IC。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Nilesh:

    当5V 输入源被移除时、您是否允许5V 输出出现毛刺脉冲(降至零临时值)? 如果系统允许5V 输出出现毛刺脉冲、则可以选择 BQ25703A。 移除5V 输入源后、主机控制器将启用 BQ25703A 的 OTG 功能。