This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ34Z100-G1:使用比电池制造商指定的电荷终止电压更低的电荷终止电压

Guru**** 2615215 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/702230/bq34z100-g1-using-a-lower-charge-termination-voltage-than-specified-by-the-cell-manufacturer

器件型号:BQ34Z100-G1

你好

我们有一个6节电池应用、其中我们使用电池制造商指定的参数成功执行了学习周期。 现在、我们的客户希望将电池充电终止电压设置为4.05V、而不是 电池制造商指定的4.2V。

现在的问题是 SoC 读数不再准确。 它会在电池放电时跳转。

如何解决问题?

谢谢

Fabian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Fabian、

    您如何更改充电终止电压?

    谢谢

    Miguel
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Miguel

    恒定电流为 C/2、每节电池最高4.05V 、然后恒定电压、直到电流降至 Tupper 电流以下且 FC 位已设置。

    此致

    Fabian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Miguel

    我误读了您的上一篇帖子。

    我将充电电压谷值变化:

    电池充电电压 T1-T2范围为4200mV 至4050mV

    电池充电电压 T2-T3范围为4200mV 至4050mV

    电池充电电压 T3-T4范围为4200mV 至4050mV

    此致

    Fabian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Fabian、

    这是否解决了问题? 如果不是、请告诉我。

    此致、
    Bryan Kahler