This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS23880:推荐用于新设计?

Guru**** 2595770 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS23880, BOOST-PSEMTHR-007, USB2ANY

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/687053/tps23880-recommended-for-new-designs

器件型号:TPS23880
主题中讨论的其他器件: BOOST-PSEMTHR-007USB2ANY

你好

我们正在着手开发一款新产品、其中将包含 PoE-PSE 端口。

TPS23880看起来非常适合我们、尤其是因为它支持 802.3bt 4类。  

但我们想知道我们是否应该使用该器件、因为它被标记为预览。

我们将在今年开发、需要先构建10个原型、然后再构建50到100个原型。  

大规模生产将于2019年1月开始(最佳案例场景;稍后在所有其他案例中)。 可以提前下订单以完成交货周期。

我们应该考虑这个部件吗? 我们将致力于:

- BOOST-PSEMTHR-007 + TPS23880EVM + USB2ANY、如网站上推荐

-原型样片(网站将其限制为5个、但我们需要更多样片;前10个样片、然后介于50和100之间)。 我们不需要为器件付费、但瑞士的 TI 经销商似乎没有这些器件。

——今年有可能发布此部件,并且在给定的时间范围内可以下达批量订单的承诺。

您能否提前向我提供有关样片申请和批量订单交货周期的信息。

感谢您的帮助、谨致问候、

Roberto Barbieri Carrera

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Roberto:

    感谢您对 TPS23880感兴趣!

    是的。 TPS23880将是您的理想器件。 现在、我们将对 PG1.0样本进行采样。 请请求访问(http://www.ti.com/product/TPS23880 )我们发布数据表、EVM 用户指南、GUI 和 TPS23880 PG1.0通报的服务器。 请阅读 TPS23880 APL 通报、了解您是否适合立即使用 PG1.0构建您的系统。 如果不是、我建议您先订购 EVM 以熟悉 TPS23880、然后等待 TPS23880公共 APL (5月底将提供 PG1.1样片)。 我们的目标 RTM 日期是2018年第3季度末。 我将离线与您联系、以跟进您的样片申请、确保我们为您准备样片。 谢谢!

    此致、

    一分钱