This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC256301:UCC256301 LCC 设计

Guru**** 2510195 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC27517A, UCC27517, UCC256301

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/673750/ucc256301-ucc256301-lcc-design

器件型号:UCC256301
主题中讨论的其他器件:UCC27517AUCC27517

你(们)好  

目前、我们有一个基于 PFC+LLC 架构的1000W 项目。

有两个问题。 可以帮帮我们吗?           

1. UCC27517A VDD 是否正确连接? (如附件)         

如果我们要更改为 LCC 架构、 是否有 LCC 工具可帮助我们设计电路。

LCC 和 LLC 的采样电路之间的区别是什么?如何确定 LCC 采样电容参数?

谢谢你。

e2e.ti.com/.../PFC_2B00_LLC-design.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您关注我们的产品。 我将回顾您的问题并返回给您。

    VA.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我们还没有 LCC 的设计工具。 有一个问题? 采样电路和采样电容器是什么意思?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jerry、

    感谢您提出有关 UCC27517A 的问题。 使用此设备与应用工程师进行即时交流、并将为您提供帮助。

    请参见下面的图片、并查看相关评论。 我的注释与 LLC 类似、因为它们具有 PFC (如下所示)。

    对于 LLC、IN-已正确连接。 高侧517的 D16是什么二极管?

    此外、您能否告诉我您使用的是什么 FET 和开关频率?

    谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我还看到、作为驱动器的控制器的输出连接到 LLC 级的517的输入。 这将损坏驱动器、因为该控制器具有用于 LLC 的集成半桥驱动器、因此不需要517。

    谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:

    我们当前按如下方式修改电路。 您能帮您审查并提出建议吗?

    517 Vdd 由辅助电源供电。

    D16:1A1000v TRR 250ns

    MOSFET:IPX65R110CFD

    开关频率:60k-120k

    谢谢、

    Jerry  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jerry、

    感谢您的更新、

    对于 VDD 引脚、每次输出上出现脉冲时、提供给 OUT 的电流来自 VDD 引脚。 因此、旁路电容器需要靠近器件、TI 建议添加一个与大约100nF 的较小电容器并联的较大电容器、以提供该驱动电流。

    对于自启动二极管、可能需要更快的自启动二极管、例如 MUR120、因为开启高侧的延迟时间必须考虑每个自启动电容补充后自启动二极管的反向恢复时间。

    此外、将 LLC 控制器 UCC256301 (其中包含>1A 的半桥驱动器)的输出直接连接到 UCC27517的输入端可能会损坏器件、因此应在~100 Ω 的输入端添加限流串联电阻器。

    谢谢、