This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24650:适用于高达16S 的 LiFePO4电池的 BMS

Guru**** 2587345 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24650

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/686812/bq24650-bms-for-lifepo4-battery-up-to-16s

器件型号:BQ24650

主席女士,

我的客户目前正在寻找适用于 LiFePO4、最高可达16S 的 BMS。 BQ24650是否适合该应用?

了解 BQ24650支持高达6S。 是否可以在修改后设计16S 系统?

还有其他关于该应用的建议吗?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    遗憾的是、bq24650不支持16s……