This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMZM33603:使用 SW 输出引脚作为1MHz 正弦波的驱动器

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: LMZM33603

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/686475/lmzm33603-using-sw-output-pins-as-a-driver-of-1mhz-sinewave

器件型号:LMZM33603

引脚11被提及并注明为:  不要在这些引脚上放置任何外部组件或将它们连接到另一个功能的引脚。

我打算将 IC 用作锁定到1.00MHz 同步[DC=50%]的驱动器。 并使用高功率纯正弦波驱动谐振负载。

VOUT 引脚与电容器一起用于 FB、

在使用具有串行调优 LCR 负载的 SW 引脚时是否存在限制?

甚至 是负载经过调优的 LCR 负载的升压变压器

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    不建议使用 LMZM33603的 SW 节点来驱动该 LCR 负载。

    正如您提到的、数据表中说过的、"不要在这些引脚上放置任何外部组件、也不要将它们连接到其他功能的引脚。"

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     尊敬的 J Arrigo

    感谢您的评论。 解释 SW 输出引脚与包含6.8uH 串行电感器的 Vout 引脚之间的差异。

    是否有与我的设计相匹配的类似模块。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    SW 节点引脚是高侧 FET、低侧 FET 和电感器的连接点。 VOUT 引脚位于输出电感器后面。

    我们不建议使用任何模块直接从 SW 节点为电路供电。