This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS40303:TPS40303 SS 和 OPC 问题

Guru**** 2810885 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS40303

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/703145/tps40303-tps40303-ss-and-opc-issue

器件型号:TPS40303

大家好、您能帮您检查上述问题、谢谢!

测试问题:在-40°C 的低温下、IC 的软启动 SS 和过流(短路)保护 OCP、内部连接和连接是什么? ?--请帮助检查  
 
测试现象:使用 TPS40303的产品遇到温度低至-40°C 的启动问题。 如下图所示、VSS 通常在第一级上升到1.3V (1.9ms 校准时间)
          但是、在第二级、VSS 再次上升到1.3V、然后再次下降到1.75V 以开始"振荡"、43ms 的"断续"周期会导致输出 Vo 无法建立正常输出。
 
测试条件:VIN=12V、Vo=5V、IO=0.8A~3A (轻负载测试 NG、满载16A)、典型推荐应用电路。
 
问题分析:1、删除了欠压功能、不包括导致的欠压保护;
          不包括过流保护,测量的启动峰值电流 IP 仅为5A,远达过流点(32A);
          3、CSS 电容增加到1uF、降低到100pF、无法改善;
             还要尝试将串联电阻从 Vin 连接到 SS 引脚、增加启动电流、改进并不明显;
          4、自举电容 CBT 已经调试、没有改进。
 
最后措施:

     1通过调整过流点、IC 引脚9上的电阻器 R9将过流点从32A 调节到46A。
          2或移除电阻器 R9、无过流(短路)保护
          解决启动不良的问题、产品通常在-40°C 的低温下启动

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Darren、

    很抱歉耽误你的时间。 我外出度假时、这种情况已经完全消除了。 我认为您 已通过增加 OCP 跳闸点确定了解决此问题的正确方法。 或者、我还会尝试向高侧 FET 栅极添加一个串联电阻器或与自举电容器串联。 您可以从4.7欧姆开始。

    此致、

    Mathew