This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28600:IC 中工作电流的变化 而导致的

Guru**** 2493175 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28600

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/700956/ucc28600-change-in-operating-current-in-i-c-due-to-temperature

器件型号:UCC28600

您好;

    我想知道 I.C.的工作电流随温度的变化。 也就是说、开关 IC 的工作电流会随温度的降低而增加或降低、如果是、那么相对于25C 下的工作电流、-10C、-25C 和-40C 下的电流变化百分比是多少。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、amey、

    感谢您关注 UCC28600。 我将与我们的内部团队核实这些数据是否可用。

    此致、
    本·洛夫
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、amey、

    感谢您耐心回答您的问题。 Iq 最近使用 UCC28600EVM-65W 进行了测试。 通过移除电阻器 R2和 R5 (如下所示)来隔离 VDD 引脚、UCC28600通过15V 的外部电源进行偏置

    然后使用115 Vac、60 Hz 输入运行测试。 在0%、25%、50%和100%负载下测试了-40C 至105C 的温度。

    数据表明、在空载时、IQ 随温度的升高而增加。 在输出端具有电流负载的情况下、Iq 会一直增加到-10C、并在较高温度下下降。 请查找随附的 Excel 电子表格、其中包括原始测试数据和图解、以方便您使用。

    此致、

    吴敏嘉

    e2e.ti.com/.../UCC28600-Iq-vs.-Temp.xlsx