This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2544:TPS2544唤醒故障问题

Guru**** 2522770 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS2544

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/676489/tps2544-tps2544-wake-up-fail-issue

器件型号:TPS2544

您好!

客户报告了有关 TPS2544唤醒失败的问题。

系统 无法通过 USB 端口连接集线器+ USB 鼠标条件从 S3唤醒。   

发现 USB1.1集线器 正常、但 USB2.0/USB3.0集线 器无法唤醒。 即使测试在 S0中保持60秒以上、但仍然无法从 S3唤醒。

客户设置:

S0:CDP (1、1、1)

S3:DCP_Auto (0、1、0)

请发表评论吗?

此致、

陈兰迪

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Randy Chen、

    您能否分享原理图和方框图以了解 S0、S3设置。

    此致、
    Rakesh
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Randy、

    我已通知相应的团队对此提供帮助。

    此致、
    Rakesh
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Randy、

    您是否能够发送所发生问题的范围捕获? 我有兴趣了解以下各行、以及这些行根据上述条件做出的反应
    - VBUS (引脚12)
    - DP_IN (引脚10)
    - DM_IN (引脚11)
    - CTL1从高电平变为低电平
    - I_OUT

    发送屏幕快照后、我可以查看我认为正在发生的情况、甚至可以在需要时尝试重现问题
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好

    我将继续并结束这一主题、因为我在一段时间内没有听到您的声音。 如果您想继续讨论、请随时回复此问题或开始新的问题主题。