This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLC5926:错误代码定义

Guru**** 2578945 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/686493/tlc5926-error-code-definition

器件型号:TLC5926

您好!

我在数据表中找不到有关如何解释错误代码的任何信息。 是否还有其他纸张?

非常感谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    数据表中介绍了错误检测模式。

    代码的时序图如图8 -图10等所示。

    您可以参考参考参考代码的时序以切换到特殊模式并读取错误状态。

    如果您认为这可以回答您的问题、请帮助您单击"解决"。

    谢谢。
    此致、
    Kenneth
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    肯尼思、您好!

    有人只描述了如何读取错误代码、但不幸的是、没有描述它是多少位以及如何解释这些位。

    因此、我的答案不是我要找的。

    也许您可以提供一些更多信息。

    谢谢

    Sascha

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    有人仅介绍了如何读取错误代码。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sascha、

    从数据表9.4.3.1中可以看到、"移位 寄存器的数据输入源变为16位并行错误状态代码寄存器"、这意味着错误将加载到错误状态代码寄存器、图13中显示了从 BIT15到 BIT0的16位错误寄存器、 它指示 OUT15到 OUT0的错误代码:

      您可以在9.3功能说明中找到错误状态代码。

    例如、如果 OUT0错误状态的 BIT0为0、OUT0为 ON、 并且 VOUT≥VOUT、TTH、则 OUT0中会发生短路。

    请告诉我这是否能解决您的问题。

    谢谢。

    此致、

    Kenneth