This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM22674:输出电压范围

Guru**** 2864540 points

Other Parts Discussed in Thread: LM22674

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/700368/lm22674-vout-range

器件型号:LM22674

您好、E2E、

我有一位客户希望执行以下操作:

19.2–28.8V 低至16V、输出电流约为200mA。   

他们能否在此配置中使用 LM22674?  我没有看到数据表中指定的最大输出电压、但请参阅选择器指南中的、它可以达到37V。  但在 Webench 上、它被列为 Vout 的最大5V 电压。  您能不能就输出限值给出建议?

谢谢!

Russell

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Russell、

    LM22674最大输出电压为37V。 当我尝试仿真产品文件夹中的16V 输出时、我还会看到一个将输出电压限制为5V 的错误。 当我从 Webench 主页进行仿真时、我能够选择输出电压为16V 的 LM22674。

    我会将此差异告知 Webench 团队、并要求他们解决此问题。

    此致、
    Katelyn
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Russel、

    我们正在研究此问题、并将很快就此问题与您联系。

    谢谢、

    Kiran Kumar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Russel、

    PF 面板链路将输出电压限制为5V 存在一些问题。  我们将解决有关产品面板的问题

    现在、您可以使用以下链接为您的输入/输出条件创建设计。
    webench.ti.com/.../SDP.cgi


    谢谢、
    Kiran Kumar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Russel、

    感谢您的耐心。PF 面板链接问题现已解决、您可以创建设计。

    下面是 FYI 产品文件夹的链接。

    http://www.ti.com/product/LM22674?keyMatch=lm22674&tisearch=Search-EN-Everything 

    谢谢、

    Kiran Kumar