This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV62130:使用 FSW 引脚

Guru**** 2589275 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV62130, TLV62130A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/685899/tlv62130-using-fsw-pin

器件型号:TLV62130

早上好。

我在电路板上使用两个 TLV62130来生成两个不同的电压。 我希望使用两个具有两个不同开关频率的 TLV62130。 阅读数据表、我对 FSW 引脚有疑问。 数据表报告:"必须从 fsw =低电平开始限制浪涌电流、这可以通过连接 VOUT 或 PG 来实现"。  我有三个问题:

1."fsw=low"是什么意思? 低电平或低频率(1.25 MHz)?

2.启动时,是否必须使用 fsw = 1.25MHz 或 fsw = 2.5MHz?

3.在供电负载期间、是否可以在输出中更改开关频率而不产生纹波?

提前感谢。

此致、

Tommaso

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Tommaso、您好!

    感谢您的询问。 来回答您的问题:

    FSW=低电平意味着 FSW 逻辑电平必须低(根据数据表第7.5节、低于0.3V)、因此转换器将以2.5MHz 运行、其 SW 频率更高。

    启动时必须使用2.5MHz、这就是 FSW=Low 的原因。 如果您希望在整个操作中保持此 SW 频率、则可以将 FSW 拉至接地(或使其浮动)。 相反、如果您希望以1.25MHz 的频率运行、则在启动后、您必须将 FSW 连接到高电平(根据数据表第7.5节、高于0.9V)、这会在 FSW 连接到 VOUT 或 PG 时自动发生。

    “无纹波”是什么意思? 您仍然可以在正常运行期间更改 fsw、但由于降压转换器的性质、较低的 SW 频率意味着较高的纹波。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好。

    关于不同的问题:

    1.好的。 数据表中是否存在错误?  "必须从 fsw =低电平开始限制浪涌电流、这可以通过连接 VOUT 或 PG 来实现。"

    2.好的。

    3.我使用了一个错误的表达式。 如果我在运行期间更改开关频率、输出是否会发生变化、振荡、下降等?

    感谢您的回复。

    Tommaso

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Tommaso、您好!

    在您的回答中:

    数据表上没有错误。 当器件启动 Vout 时、或更好的说 VFB、低于目标电压、因此 PG 处于低阻抗状态(这意味着如果由电阻器上拉至 Vout、则为逻辑低电平)、直到 Vout 达到目标电压的95%(典型值)。 如果您设置了合适的电阻分压器、以便在所需的 Vout 电压下满足 FSW 逻辑阈值、那么直接连接到 Vout 将具有相同的用途。

    注意:当用户想要使用 PG 技术时、我建议使用 TLV62130A、因为在启动过程开始之前 PG 也保持低阻抗。   

    在运行期间更改 SW 频率时、可以观察到 Vout 上的轻微瞬态响应、但由于 DCS 控制、转换是无缝的。