This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5118:降压/升压直流至直流转换器中的 BHZ100N06LS3 G"MOSFET 的替代部件、具有 LM5118 IC。

Guru**** 2611385 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5118

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/704215/lm5118-alternate-part-for-bsz100n06ls3-g-mosfet-in-buck-boost-dc-to-dc-converter-with-lm5118-ic

器件型号:LM5118

您好!  

我们    使用具有以下参数的 WEBENCH 设计实用程序、设计了采用 LM5118的降压/升压直流/直流转换器

输入- 9V 至36V。

输出- 24V、2A。

它工作正常、但现在"BSZ100N06LS3 G" MOSFET (M1)不可用。 我们尝试在 WEBENCH BOM 部分找到替代推荐组件、但该 MOSFET 没有替代器件。   

我们根据其规格选择了"BSZ110N06NS3 G" MOSFET、该规格与  原理图中使用的"BSZ100N06LS3 G" MOSFET (M1)的规格几乎相同。

请告知我们此更换是否按预期工作。

如果不是、请向我们推荐该位置的其他替代 MOSFET。

WEBENCH 生成的原理图随附于下方。  

非常感谢您的早期重播。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    新零件应该起作用。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的更新。
    我们能否在 TI 的 WEBENCH 和 TINA 仿真软件中使用新器件来仿真此电路?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Saurabh:

    我无法在线找到 MOSFET "BSZ100N06NS3"。 由于这两个器件型号几乎相同、并且您提到许多规格是相同的、因此可以使用相同的型号。 如果参数非常接近、仿真应提供几乎相似的结果。

    谢谢、

    Garrett
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的更新。
    检查下面的 BSZ110N06NS3链接。 它的 Vgs 为4V、大于 BSZ100N06LS MOSFET 的 Vgs、其余的所有规格都接近 similar.please 请检查并告知我们。

    www.infineon.com/.../Infineon-BSZ110N06NS3-DS-v02_04-en.pdf
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Sam:

    正如我先前提到的、新部件应该可以正常工作。

    谢谢、
    Youhao