This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54226:输出不稳- LC 电路后对负载过于敏感?

Guru**** 2562120 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS54226EVM-539, TINA-TI, TPS54226

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/686773/tps54226-finicky-output---too-sensitive-to-load-after-lc-circuit

器件型号:TPS54226
主题中讨论的其他器件: TINA-TI

大家好、我已经在 TINA-TI 中进行了仿真、并使用数据表后面的 TPS54226以及 TPS54226EVM-539示例模块构建了一个 PCB。  

我相信稳压器经常处于过压/欠压保护模式、因为它关断~1.7倍的软启动时间。 这种行为也反映在 TINA-TI 中、我可以通过调整负载电阻和电容来纠正这种行为。 然而、在实践中、这意味着我的设计非常"微细"、因为负载在 LC 电路上挂起的微小偏差会导致整个电路板由于稳压器关闭而无法加电。 请参见下面的图片。

为了更可靠地使用 TPS54226、我可以在设计中做些什么更好?

具有关断功能的仿真结果:

无关断功能的弱电路(Rout 增加至10k Ω):

还值得注意的是:

稳压器用于为 ATSAMD21微控制器供电。 电压输入来自5V USB、台式电源或2s2p LiPo、电压输出设置为数据表中指定的3V3。   

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    器件会在您的设置中进入 OCP。 检查 Vout 和 Rload 值。
    有关 OCP、请查看数据表第8页。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Max:

    正如 Jason 提到的、该器件处于过流保护状态、无法建立 Vout。 如果输出为欠压、器件将进入间断模式。 这是一个2A 器件。