This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61099:关于 TPS 61099的超低功耗模式。

Guru**** 2595800 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/676004/tps61099-about-ultra-low-power-mode-of-tps-61099

器件型号:TPS61099

你好

请告诉我 TPS 61099的超低功耗模式。
需要此信息是因为客户实验在从空载(Iout = 0uA)转换到运行(Iout = 10mA)时 Vout (约200mV)的问题是一个问题。

我发现以下主题、TPS 61099具有超低功耗模式、并且存在响应延迟。
e2e.ti.com/.../670024

该 IC 工作模式(PWM 模式、PFM (突发模式)模式、超低功耗模式)的边界电流值是多少?

在我客户的系统中、由于待机模式下 Iout 降至100uA 或更低、我希望从超低功耗模式到 PWM 模式(Iout = 10mA)不会有转换延迟。

或者、如果有改进响应延迟的方法(电感器变化等)、请提供建议。

此致。

K-Hashi。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您可以尝试添加与高侧反馈电阻器并联的前馈电容器
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Jasper-San

    感谢您的建议。

    客户会尝试。

    电容器10pF 是否正常?


    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的、10pF 是良好的起始值。 什么是可接受的输出纹波压降和输出电容器?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Jasper-San

    感谢您的即时回复。
    客户的 VOUT 为3V、允许输出纹波降至100mV 以下。
    输出电容器是一个4.7uF 陶瓷电容器。
    但是、由于直流 BAIS 为3V、因此影响为负33%、实际容量约为3.1uF。
    Ω、电感器为2.2uH、DCR 为0.228 μ H。

    谢谢、致以诚挚的问候
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我认为10pF 是可以的。 如果有用、您可以尝试增大该值。 也可以增加输出电容器以帮助实现负载瞬态。