This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5121:DCDC 24V 至60V@3A 升压转换器中的 LM5121

Guru**** 2562120 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/686898/lm5121-lm5121-in-a-dcdc-24v-to-60v-3a-boost-converter

器件型号:LM5121

尊敬的团队:

您能支持以下客户问题吗?

该设计现在正在启动测试验证。

此设计设置为:swFREQ =400kHz,Mode=二极管仿真,电感器电流的外部限制 MAX pk = 12A (Rsense = 5m Ω+外部电压偏移)

问题是:上电后、我将负载从零更改为1A、控制器进入锁存模式。

在控制器的各种控件输入之后、未 发现任何故障情况(您可以在此邮件的附加图片中看到)

未达到电流限制、

没有向下突破 UVLO、

没有下拉 SS_Pin。

 

如果您/TI 团队能够轻松解决问题、我将不胜感激。

此外还有两个问题:

1) 1)如何将设计配置为在 “旁路操作”模式下工作

2) 2)如何控制(上电时) DG 升至 VGS 阈值检测时间之间的时间?  (控制器如何检测它?)

请参阅以下波形和原理图。

   e2e.ti.com/.../Scanned-file.pdf

此致、

NIR。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    NIR、您好!

    根据波形、控制环路看起来可能不稳定。 我希望您检查几件事

    请确保 RT/SYNC 电阻为22.5kOhm。
    根据您所附的原理图、电阻值未更改、以使开关频率为400kHz。

    2.更改补偿值
    根据对控制环路的快速计算、对于某些输出功率情况、看起来它可能稍微稳定。 请尝试以下值。
    -R25 =~45k Ω
    -C20 = 47nF
    -C25 = 100pF
    这些应提供稳定的输出电压。

    3.输出上的所有陶瓷电容器是否都已移除?
    我建议添加一些输入、以帮助降低高频纹波。

    如果您有任何疑问、请告诉我。

    谢谢、

    Garrett