This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5175:允许的最大调制

Guru**** 2589275 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5175

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/686905/lm5175-maximum-allowed-modulation

器件型号:LM5175

大家好、团队、

请回答我的客户问题。

最后、向建议的参考设计移动的每个单步执行都有一些改进、直到它更好地工作、但一个重大错误是使用具有频率调制的同步输入。

使用我们的 SYNC 信号时、无法消耗高电流。 我看到 LM5175的抖动信号调制为5%、但我们的同步芯片信号调制为10%。

在 LM5175的数据表中、没有指定 SYNC 输入上允许的最高调制值的规格。 您是否有任何其他信息可供我们参考?

但是、我从两个 LM5175中移除了 SYNC 信号、并使用激活的抖动功能独立运行它们、但最好在将来尝试使用它


提前感谢您。

最棒的

尼德胡

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尼德胡、您好!

    似乎问题可能是在调制期间发生的最低开关频率。 如果 LM5175仅在负载电流较高且启用抖动功能时出现问题、则听起来好像触发了峰值电感器电流限制。 在较低的开关频率下、峰值电流较高。 请使用快速入门计算器、并确保正确选择了组件、以便在最小开关频率下提供满载。

    谢谢、

    Garrett