This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS650830:电容器选择

Guru**** 2503725 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS650830

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/671343/tps650830-capacitor-selection

器件型号:TPS650830

您好!

对于 VPROGPTP/VOUT3VSW 的引脚、我们是否可以使用2.2uF_0201_6.3V 的电容器?

谢谢!

安东尼

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的安东尼:

      对 OTP 进行编程时、VPROGTP 是用于7V 电源电压的引脚;它应 在  正常运行时连接到 LDO5V;因此 、2.2uF_0201_6.3V 仅适用于 正常运行;由于它不需要太大的电流、因此最好使用0.1uF_0201_16V 电容。    

      VOUT3V3SW 是来自 LDO3V 的 EC 域负载开关输出和放电路径;因此 、如果此引脚上的负载不超过100mA、则2.2uF_0201_6.3V 应该正常。   

    谢谢!
    Phil

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Phil、

    谢谢!   我们对 VBATTBKUP/VDDIO1/VDDIO2引脚也有同样的问题。  我们是否可以将原始电容(1uF/6.3 0402 X5R +/-10% )替换 为1uF/6.3 0201 X5R +/-20% (如下所示)?

    0402电容:

    0201电容:

    谢谢!

    安东尼

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的安东尼:

    这完全取决于您当前设计的裕度大小。 主要是、良好的设计没有太大的裕度、因此功率输出电容不能降低。
    最佳做法是在不同温度下对几块电路板进行一些实验、以确保可以进行更改。

    谢谢!
    Phil

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Phil、

    谢谢!  下面是一些其他相关问题。

     

    • 我们能否将 VDDPG 电容从“2.2uF 0402 6.3V”更改为“2.2uF 0201 6.3V”?
    • 是否可以将“1uF_0201_6.3V6M”作为 V3P3A_RTC 电容?
    • 是否可以将“10uF_0402_6.3V6M”作为 LDO5V 和 LDO3V 电容?
    • 是否可以将“10uF_0402_6.3V6M”作为 VREGVR1/VREGVR2/VREGVR4/VREGVR5和 VINVR2电容放置?

     

    安东尼

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的安东尼:

     请查看我的以下评论:

    我们能否将 VDDPG 电容从“2.2uF 0402 6.3V”更改为“2.2uF 0201 6.3V”? 是的、由于它是上拉电源轨、因此不需要驱动大于100mA 的负载。

    是否可以将“1uF_0201_6.3V6M”作为 V3P3A_RTC 电容? 是的、RTC 通常需要几 mA 的电流。  

    是否可以将“10uF_0402_6.3V6M”作为 LDO5V 和 LDO3V 电容?  是的、如果它们仅用于 PMIC 上电序列控制、则按照其数据表 的规定。  

    是否可以将“10uF_0402_6.3V6M”作为 VREGVR1/VREGVR2/VREGVR4/VREGVR5和 VINVR2电容放置?  是的、由于它们都连接到5V 电源轨、如果可能、请使用裕度大于6.3V 的10V;此建议也适用于上述所有5V 电源轨。  

    谢谢!

    Phil

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Phil、

    关于 将    VBATTBKUP/VDDIO1/VDDIO2引脚的原始电容(1uF/6.3 0402 X5R +/-10%)替换为1uF/6.3 0201 X5R +/-20%的问题,您的主要问题与10%与20%的精度或0402与0201的尺寸有关吗?  客户还有如下问题。

    • 如何使用两  个1uF/6.3 0201 X5R +/-20%电容器替换一个 1uF/6.3 0402 X5R +/-10%?  还可以吗?
    • 如何使用一个 MLCC 1uF/16V (0603) X5R 10% 来替换一个 1uF/6.3 0402 X5R +/-10%?  还可以吗?
    • 如果上述选项仍然不可接受、请提供一些原因。

    谢谢!

    安东尼

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的安东尼:
    它与10%与20%的精度更相关。 对于 VBATTBKUP/VDDIO1/VDDIO2引脚、其电源电平为3.3V、因此最好使用两个1uF/6.3V 0201 X5R +/-20%电容器来替换一个1uF/6.3 0402 X5R +/-10%电容器。
    谢谢!
    Phil
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Phil、

    对于  VREGVR1/VREGVR2/VREGVR4、另一位客户希望将1uF/16V 0402 X5R 10%的电容替换为1uF/6.3V 0402 X5R 10%。  还可以吗?  还是必须使用10V?

    安东尼

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的安东尼:

      由于 VR1=1V;VR2=1.8V 且 VR4 (最大值)=1.35V、因此将1uF/16V 0402 X5R 10%的电容替换为1uF/6.3V 0402 X5R 10%完全没问题。

    谢谢!

    Phil

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Phil、

    客户提出了一个问题、想知道在 TPS650830设计中将自举电容从0603减小到0402有什么问题?

    此致、

    陈兰迪

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Randy、

     μF 自举电容的选择、我们建议为控制器使用0.1 μ F、尺寸为0402的10V 电容器。 此外、还建议保留一个与自举电容器串联的小电阻器、以防 FET 的导通/关断速度变慢、从而减少开关节点上的电压振铃。 这很常见
    控制器设计实践。

    谢谢!

    Phil

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Randy、

    μF 自举电容的选择、我们建议为控制器使用0.1 μ F、尺寸为0402的10V 电容器。 此外、还建议保留一个与自举电容器串联的小电阻器、以防 FET 的导通/关断速度变慢、从而减少开关节点上的电压振铃。 这很常见
    控制器设计实践。

    谢谢!

    Phil