This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC27424-Q1:UCC27424上升和下降时间

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC27424-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/685754/ucc27424-q1-ucc27424-rising-and-falling-time

器件型号:UCC27424-Q1

您好的支持团队、

我的客户希望知道 UCC27424-Q1的上升时间和下降时间的最小值是多少。 数据表仅指定典型值和最大值、您是否可以查看此信息?  

谢谢你。

此致、

Wei-Hao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Wei-Hao、

    感谢您对 UCC27424-Q1的支持和关注。

    我们通常不在此处对最小值进行规格、因为该规格的主要注意点通常是最大时间、并且可以使用外部栅极电阻器更轻松地控制最小上升时间。 这个参数也非常具体地针对客户电路板上的输出条件、在这个情况下、我们有一个由一个电容 CLoad = 1.8nF 定义的输出负载。 您是否对该应用程序有更多详细信息、以及客户为何关注此参数?

    我们无法保证最短的时间、但我们可以提供一些预期数据。 我认为、如果我们更好地了解应用、我们可以提供更有用的信息。

    此致、
    将要执行的操作
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好、

    感谢您的回复。 我将与客户核实他们的申请情况、并告诉您他们是否有其他问题。

    此致、
    Wei-Hao