This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5175:平均和逐周期电流限制之间的差异

Guru**** 2589300 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5175

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/686405/lm5175-difference-between-average-and-cycle-by-cycle-current-limit

器件型号:LM5175

您好专家、

我想知道 ISNS+/ISNS 电流限制和过流限制之间的差异。

我知道,这些牵引方式都可以感测电流(输入或输出/ LS-MOSFET )。 当电流达到电流限制阈值时、将出现逐周期电流限制、然后控制器将减小 PWM 脉冲以限制电流。 我们也只能感应 LS 电流。

在另一侧、平均电流限制将感测输入/输出端的电流以进行限制。 当 IIN/Iout 达到电流限制时、控制器将对 SS 电容器放电。 当 SS 电容器上的电压低于0.8V 时、控制器将降低 Vout 上的电压以限制电流。 我们可以随时感应电流。

最后、我有两个问题、

  • 为什么我们需要应用两种电流限制方法? 或者在什么情况下会在同一应用中应用两种电流限制方式?
  • 如果我们想在一个应用中应用两种方法、我们如何对其设置电流限制? 例如,6V~24V->12V/5A,OCP=5.5A。

谢谢!

此致、

Ann Lien

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    它们具有不同的用途。 峰值电流限制是为了保护电感器免受饱和的影响、峰值限制应始终设置为低于电感器的 Isat。 平均电流限制是为了限制从输入或输出的直流电流、具体取决于您放置感测电阻的位置。 在开关模式电源中、开关峰值电流和输入或输出直流电流是相关的、但不是固定比率。 当输入或输出电压发生变化时、相同的峰值电流将支持不同的直流电流。 大多数直流/直流控制器只有峰值电流限值。 但是、LM5175的应用包括 USB 或电池充电器、并且这两种应用都需要很好地控制直流电流限制。  它包含在 LM5175中。

    至您的第二个问题:如数据表所示、设置峰值电流限制以始终在整个工作范围内支持您的5.5A 负载、并将平均电流限制设置为5.5A。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Youhao、

    感谢您的帮助!

    此致、
    Ann Lien