This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ34Z100-G1:强制监测计上 OCVTAKEN

Guru**** 2609955 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ34Z100-G1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/702831/bq34z100-g1-force-ocvtaken-on-the-gauge

器件型号:BQ34Z100-G1

您好!

我想知道您是否有办法在 BQ34Z100-G1上强制使用 OCVTAKEN。

因为我们有一位客户使用复位(命令0x0041)强制 SOC 随 OCV 曲线下降。 但我认为这种方法不是很好?

谢谢  

欧雷利恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、用户:

    强制使用 OCVTAKEN 的唯一方法是执行重置监测计的操作。 您不想过于频繁地重置监测计、因为您可能会在它写入数据闪存之前丢失信息。 您能告诉我他们复位监测计的频率是多少?

    另外、您为什么需要强制使用 OCVTAKEN? 当电池保持足够长的时间时、应执行此操作。

    您是否运行了适当的学习周期?

    谢谢

    Miguel
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Miguel、e2e.ti.com/.../log-file.xlsx

    感谢您的回答。
    监测计的重置大约每周执行一次。

    是的、我们完成了学习周期。
    我们的客户同时对电池进行充电和放电。在此阶段、我们可以得到零电流、并且没有电压变化。
    但剩余容量会降低、几天后、监测计指示的 SOC 错误、并且未发生 OCVTAKEN.

    您可以找到此点的附加日志文件。

    谢谢  

    Aurelien  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Aurelien、

    每周一次应该是好的。 如果您仍有问题、请告知我们。