This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM36010:FTO -持续时间更长

Guru**** 2812305 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/686562/lm36010-fto---longer-duration

器件型号:LM36010

是否可以禁用闪存超时(FTO)以允许持续时间超过1600ms 的闪存(配置寄存器0x02中可能的最大值)?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 John:

    配置寄存器中的最大闪存超时为1.6秒。 在正常运行期间不能禁用。

    谢谢、
    哈里尼