This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24092:其 CHG 变为低电平、0.5秒后变为高电平并充电、为什么?

Guru**** 2595770 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/671349/bq24092-its-chg-goes-low-and-after-0-5-second-it-goes-high-and-charging-at-all-why

器件型号:BQ24092

你(们)好

我有这个电路

但它不会进入充电模式。  无论我是否连接电池,其 CHG 引脚都会变为低电平0.5秒,然后变为高电平。  再也没有了

我尝试将 PRETERM 更改为10K 和1K、但它们都不起作用

我尝试将 iset2设置为低电平和高电平、然后再次无法正常工作

我尝试更改 ISET 、但也不起作用

我应该怎么做?我应该测试什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好
    您是否在输出端使用电池或电池仿真器(UG 图2)?
    需要检查的事项:
    1) 流入器件的电流将指示电池充电电流。
    2) OUT 上的电压将指示单元是否正在进入电池检测例程、查找方波。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    没有输出电压或方波
    使用电池进行 IM 通信
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您是否看到任何电流流入电池? 电池电流应几乎与电池电流相同、您在输入电流方面看到什么?
    什么是电池电压?