This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54426:当输入电压为4.5V 时、VREG 是什么?

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS54426

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/686798/tps54426-what-is-vreg-when-vin-is-4-5v

器件型号:TPS54426

尊敬的 E2E:

TPS54426显示运行的 Vin 范围可能更低至4V5、但为什么 VREG 的测试条件仅为 Vin、min=6V、而不是4.5V。

客户很困惑 tps54426是否可以在低至4.5V 的电压下运行。

BR、

Jason  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Jason、

    当输入电压高于5.6V 时、VREG 的标称稳压至5.5V。当 Vin 低于5.5V 时、VREG 遵循 Vin、如果 VREG5高于 UVLO 唤醒阈值电压(典型值为3.8V)、则 IC 仍正常工作。