This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5176:此芯片是双向的吗?

Guru**** 2611685 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5176

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/703517/lm5176-is-this-chip-bidirectional

器件型号:LM5176

我想设计一个双向12V-12V 直流/直流转换器、我想知道该芯片是否可以双向使用?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ashley、

    LM5176不具有双向功能。

    该应用的规格是什么? 可以通过其他解决方案来实现这一点。

    -Garrett

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    10-16V 输入、>56kHz 频率、12V 输出、 双向 降压/升压运行、40A 输出电流。 尝试获得完全嵌入式 IC、但也愿意选择其他选项。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ashley、

    请看 一下 PMP15035。 这可能是应用程序的良好起点。

    谢谢、

    Garrett  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是否有可供购买的电路板?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Ashley、

    感谢您的关注。 您能联系您当地的 TI 销售团队、他们能帮您申请电路板。

    谢谢、
    Youhao Xi