This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM3940:稳定性

Guru**** 2562120 points
Other Parts Discussed in Thread: LM3940

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/686448/lm3940-stability

器件型号:LM3940

团队、

客户已使用 LM3940、但对噪声性能不满意。 通过添加更多的输出电容器、这似乎有所帮助、但却变得不稳定。 数据表中的图12仅显示 Cout = 33uF 稳定区域。 您能否提供以下有关其状况的更多数据? 或者是否有任何仿真工具可以自己运行?

4.5V 输入电压至3.3V/500mA、Cout=10uF 和45uF

顺便说一下、只要 ESR 与输出电流位于稳定区域内、就可以使用陶瓷电容器吗?

谢谢。

Allan  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Allan、

    只要 ESR 处于图12的稳定区域内、就可以使用陶瓷电容器。 COUT = 33uF 最小值。 没有 Cout 最大限制。 未为此器件提供仿真模型。

    Iout = 200mA 至1A 时的最小 ESR 线约为3 Mohms。 对于 Iout = 0A 至200mA、最小 ESR 约为7Mohms。 对于多个并联电容器、计算输出电容器的并联 ESR。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Allan、

    LM3940是一款非常旧的 LDO、旨在与输出端的优质钽电容器配合使用。 如果您要采用陶瓷、则必须通过添加串联电阻来模仿钽的行为、以增加比钽的 ESR 小得多的陶瓷的 ESR。 10µ Ω/10V/1206/X7R 的 ESR 约为3MR。 要获得33µ μ F 的最小输出电容、您需要将其中的三个电容并联。 这会将该并联组合的总 ESR 降至大约1mR、从而使 LM3940变得不可瞬变。 一种补救方法是在并联组合中添加一个100mR/0805串联电阻器。 或者、您可以在每个10µ 电容器上串联一个330mR 电阻器。

    如 Eric 所述、在计算 LM3940的负载电容时、还必须考虑在电路中分布在芯片上的许多去耦电容。 为了将其影响降至最低、您可以使用一个技巧、通过几欧姆的小串联电阻隔离这些去耦电容器。 这也可用作一个低通滤波器来清理电源电压。

    LM3940是一款可产生标准噪声级别的 LDO。 输出噪声不是很高。 如果您遇到非常高的噪声水平、这也可能来自 LM3940输入端的噪声! 与许多其他 LDO 一样、LM3940的纹波抑制不是很高。 因此、在某些情况下、输入端的 π 型滤波器会大幅降低输出端的噪声。 例如、如果 LDO 由直流/直流开关或类似器件供电、则情况便是如此。

    Kai
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Eric、Kai:

    感谢大家。 我将与客户讨论并随时向您提供最新信息。  

    此致、

    Allan