This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24450:该 IC 是否适用于6芯铅酸电池?

Guru**** 2611705 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24450

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/668194/bq24450-does-this-ic-work-for-6-cell-lead-acid-battery

器件型号:BQ24450

你(们)好

我正在设计无线 EV 充电器、整流器之后我需要电池管理电路、因此我想购买 BQ24450之一、如果有人能帮我、我会有一些问题。

1.是否有人使用该 IC 与 Arduino 为12V 铅酸电池充电? 如果是、我是否需要使用 I2C 协议。 我在一些网站上看到该 IC 仅适用于4节电池、因此我可以使用它为6节电池充电吗?

2.对于12V 输出、IC 需要多大的输入电压、我的意思是它会升压直流输入、还是在输入端需要精确的直流电压来实现特定的输出电压?

感谢您、如果有人能帮助我、我会不胜感激。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好
    bq24450已与12V/6节电池配合使用。
    无 I2C 信息。
    计划的电池充电电流为1A 至2A?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的回复
    嗯,我正在充电的电池是7.2Ah 铅酸电池,所以如果遵循经验法则,我需要大约低于1A 的充电电流,可能是700mA,但我的意思是我为 Bq24450提供的电压或电流有多大? 或者、它是否仅使用基准电压为电池提供从输入到电池的电流、当电池电压超过基准电压时、基准电压将停止为电池充电? 我所说的内容是否有道理?

    谢谢你
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好
    bq24450是一款线性充电器、通流元件上的压降将加热器件。 它可以通过降低输入电压或充电电流来管理。