This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS43061:能否使用肖特基二极管代替 M2?

Guru**** 2589265 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS43061

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/686711/tps43061-can-i-use-a-schottky-diode-instead-of-m2

器件型号:TPS43061

您好、Jing、感谢您提供有关优化栅极驱动器的 pdf。  我的最大电流为4-5安培、90%的时间、我的升压输出为2-3安培。

pdf 计算器显示了我具有5.5V 栅极驱动的 TPS43061、这是非常有利的。  知道了这一点、我可以优化5.5V 驱动的 MOSFET 选择。

我将返回到设计 我的 TPS43061升压电路。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vern、

    您在此帖子中是否提出了任何具体问题? 请告知我们、以便我们能够提供帮助。

    谢谢、

    Garrett