This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5022:关于软启动电容器。

Guru**** 2927270 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/700962/lm5022-about-soft-start-cap

器件型号:LM5022

你(们)好。

是否可以使用超过100nF 的软启动电容器?

客户正在审查将 CSS 从100nF 应用到200nF 的电路。

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的。 只需确保电容器的泄漏电流不会像 SS 电流源那样大。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好

    感谢您的快速回答。

    那么、适用的最大 CSS 值是多少?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Charles、

    CSS 值没有硬性限制、您确实需要检查电容器的泄漏情况、并确保可以为电容器充电以启动操作。

    谢谢、
    Yohao Xi、系统和应用工程、APP-BMC-BCS 产品线