This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 负输入 DCDC 解决方案或设计

Guru**** 2885190 points

Other Parts Discussed in Thread: PMP20371

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/699545/negative-input-dcdc-solution-or-design

主题中讨论的其他器件:PMP20371

大家好、

我是否可以知道是否有适合以下规格的器件或参考设计解决方案?

输入电压:-48V (负48V)

输出电压:12V

输出电流:8A

谢谢、

此致、

朱志安

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    这需要一个反相降压/升压转换器、而 PMP20371是一个非常接近的参考设计(请参阅 www.ti.com/.../PMP20371)
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Youhao、

    感谢您的反馈。 我看到参考设计中的输出电压为14.5V。 硬件设计人员应如何修改原理图、使输出电压为12V? 谢谢。

    此致、
    朱志安
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Andy:

    由于我们已经通过电子邮件进行了沟通、而且问题在几周前就解决了、请让我在此结束本次主题。

    谢谢、
    Youhao