This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76940:电池电压前的电池平衡弛豫时间

Guru**** 2595805 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ76940

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/686461/bq76940-cell-balancing-relaxation-time-before-cell-voltage

器件型号:BQ76940
 在对,进行平衡之前、电池平衡放松时间为12.5ms?有点长。 它会影响 MCU 处理的速度。,Pls 有助于检查时间?
是否可以 实现两种 方式的开路平衡?我们现在是 单向开路!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,
    我们的 BMS 专家之一已被指派负责解决您的问题、并将很快解答。

    此致、
    David
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请帮我!谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、用户:
    您似乎有一些附件未显示、因此我可能无法理解问题。
    是的、电池平衡弛豫时间固定为12.5ms、不可调节。 在弛张时间之后、零件开始测量单元格组中的底部单元格。 这在 bq76940的每个组中都是独立发生的。
    bq76940中的序列发生器控制平衡的时序、包括弛张和测量。 MCU 应以慢得多的速度响应设置要平衡的电池并在适当的时间停止平衡、这应比250ms 调度时间长得多。 意识到 MCU 与 bq76940异步运行。 当写入平衡寄存器时、它与调度程序的时间线异步、并且必须与调度程序同步以调整下一个用于平衡的调度程序间隔的时序。 如果均衡寄存器写入刚刚错过了间隔的开始、则在平衡开始之前可能是250ms。 平衡通常需要运行几秒钟、然后才能进行有意义的容量调整。