This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ501210:BQ501210

Guru**** 2611705 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/675754/bq501210-bq501210

器件型号:BQ501210

你(们)好

我正在研发具有无线充电器(15瓦)的移动电源。

如果我将充电线圈放在电池上,是否存在任何风险因素??

这是否会影响效率??

(我想知道无线充电器在充电时会产生热量、如果我将线圈放在电池上、这可能是风险因素)

电池容量:27000mAh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好
    来自 TX 线圈的交流磁场将进入 RX 线圈以及附近的任何物体、例如电池、从而导致发热。
    磁屏蔽材料可用于保护电池和其他部件。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    感谢您的回复。

    我们是否可以更改接收器和发送器线圈?

    接收器和发送器线圈有何差异?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好
    RX 线圈和 TX 线圈不能相互更改。
    TX 线圈需要支持来自 LC 振荡电路的大循环电流。
    RX 线圈需要较小的细线以固定便携式外形。
    两个线圈的电感也会有所不同、TX 大约为6.3uH (5V 输入)、RX 为12uH 或更高。