This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76940:电芯14~15电压问题

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ76940

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/686071/bq76940-cell-14-15-voltage-issue

器件型号:BQ76940

大家好、团队、

我的客户发现 BQ76940中的某些电池无法为14~15获取正确的电压、返回表格 BQ76940中的电池14~15仅为47mV。 SCH、如下所示。

我们尝试为  BQ76940更改新器件。 IC 一开始就会很好、但在长时间工作后仍然会有这样的问题。

SCH 是否存在任何问题? 您对此有什么建议吗? 谢谢!

e2e.ti.com/.../BQ76940_5F00_V_2800_2_2900_.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 JW:

    您的问题正在研究中。 我们很快会回来的。

    谢谢

    Miguel
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 JW:
    bq76940的 BAT 引脚应该在电池15上有一个功率滤波电阻器、我看到的是 VC5X (RBQ74)和 VC10X (RBQ71)的滤波电阻器、但不是 BAT 的滤波电阻器。 二极管 DBQ5会导通并下拉 VC15电压、同时为 BAT 供电、并会降低电池15的电压。 由于您有一个16节电池组、P+信号通常会施加 BAT 引脚电压。 BAT 远高于 VC15是意料之外的。 如果电池组从电池切换、则 BAT 可能超出其绝对最大限制并损坏上部电池组。
    建议使用本地组基准的输入电容器 CBQ35和 CBQ38、而不是差分电容 CBQ34、但我不怀疑这会改变电芯14或15。
    您可以通过测量引脚上的电压来检查是否损坏了输入引脚或内部电路。