This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS23756:TPS23754与 TPS23756

Guru**** 2529370 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS23754, TPS23756

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/672294/tps23756-tps23754-vs-tps23756

器件型号:TPS23756
主题中讨论的其他器件:TPS23754

您好!

我尝试将 TPS23754与外部可变电源配合使用。 我的预期输出为12V。

我在 PPD 引脚上使用了电阻分压器、该分压器应在 PPD 引脚上施加大约6V 的电压。

尽管当我降到24V 时、直流/直流转换器停止工作。 无输出。

另一方面、我有 TPS23756 EVM、它的工作电压低至13V。  

这两个芯片之间的区别是什么?一个芯片正在工作、另一个芯片不工作?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Prasanna、

    感谢您的提问。
    TPS23754与 TPS23756具有相同的引脚布局和功能。 但转换器启动电压不同。
    TPS23754为15V、TPS23756为9V。 一旦 VC 引脚电压上升至15V/9V、控制器便开始工作。

    对于您的问题、
    1.使 PPD 引脚电压介于1.55V 至8.3V 之间。
    2.如果在 VDD-VSS 上应用24V 适配器、请检查 TP2引脚是否为低电平。
    3.在启动期间检查设计的 VC 引脚波形。 请将波形发送给我们。
    4.您是在测试 TPS23754EVM 还是您的设计? 如果您的设计可能、请向我们发送原理图。

    谢谢你
    此致
    Jack Chen
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jack:

    感谢您的快速响应。

    我有 TPS23756评估板、它显示了 VC 引脚到9V 的正确转换、并且围绕该电压、DC-DC 开始工作、生成5V 输出。

    同时、我正在使用 TPS23754的电路板上工作。 不幸的是、今天早上 PPD 引脚断开、因此我必须切换到 APD 引脚控制、辅助电源位于 VDD1 - RTN 轨上。 但我想这仍然应该像您在电子邮件中所解释的那样工作。

    观察结果-

    1. 我将可变电源用于输入、直流/直流设计用于12V 输出。
    2. 当我开始斜升输入电源时、VC 引脚相应地斜升至~14.9V、然后将凸点降至12V、并在该电压周围保持波动。
    3. 当我在电源输入端接24V 电压后、直流/直流转换器开始并输出10V 电压。
    4. 此时、VC 会降至8.5V。
    5. 然后、我继续升高输入电源、直至达到30V、输出上升至12V。 30V 输入后、它锁定到12V。
    6. 同时、VC 也会从8.5V 上升到10.23V、并在输入达到30V.e2e.ti.com/.../10080753sh01.pdf 后停止斜升

    请在此处查找相关原理图。 该原理图与 TPS23756评估板原理图几乎相同。

    e2e.ti.com/.../0285.10080753sh01.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Prasanna、

    问题是您使用的变压器只能支持33V-57V 电压。 当施加24V 输入时、占空比会受到限制、因此无法将输出调节至12V。 如果您希望使用24V 的低输入电压、则需要重新设计变压器。 NPS 应更小。
    有关详细信息、请参阅此应用手册。
    www.ti.com/.../slua535.pdf

    谢谢你。
    此致
    Jack Chen
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Jack:

    是的、我查看过变压器规格、然后您的更新同时出现。 太棒了!
    您为我提供了解决方案。 非常感谢。
    周末愉快! )

    BR、
    Prasanna
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Jack:

    另一个问题-

    如果我将 TPS23754置于 PPD 引脚具有大于1.55V 的模式、则在插入48V PoE 注入器时、它是否仍会进行仲裁?

    谢谢、
    Prasanna
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Prasanna、

    您能用方框图更详细地描述一下这种情况吗? 我提出的原因是 PPD 是 VDD-VSS 之间的分频器。 如果电压大于1.55V、这是否意味着已经有一个适配器连接到 VDD-VSS? 您会问、如果您随后插入 PoE 会发生什么情况? 如果是、则 VDD-VSS 之间的适配器电压将对 PoE 输入进行偏置。 插入喷油器后、PSE 将无法通过检测。

    此致、
    达尔文
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、达尔文、

    感谢您的回复。

    我的应用场景如下-

    我们有一个显示模块、我们希望该模块在不符合 PoE 标准的电压@ 24V 下运行、因为我们的系统中随时提供该电源。 我们不使用单独的适配器输入连接。 RJ45插孔带来24V 电压。 TPS23754配置为 PPD1模式、该引脚上的电压大于1.55V。 这种情况下工作正常、因为不符合 PoE 标准的器件无法协商、电路板就会出现。

    但在第二种情况下、用户可以将符合 PoE 的 PD 插入我们的显示系统。 现在、PD 看到我们已将 TPS23754配置为旁路模式、PPD 引脚配置为>1.55V。

    在这种情况下、它是否仍会协商并提供电源以显示、或者我们是否需要在电路中进行任何更改才能实现这一点?

    BR、

    Prasanna

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Prasanna、

    现在我了解了。 是的、这应该起作用。 只要分压器电流远小于检测电流(兆欧级电阻)、就可以了。 另请注意、分级电压介于15.5V 和20.5V 之间、您必须确保 PPD 电压范围(最大值/最小值)不会在20.5V 左右开启。 这可确保分类不会因开启的负载而损坏。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、达尔文、

    感谢您的回复。 现在我有更多问题:)

    1 -如果我设置 PPD 电阻分压器、使 PPD 电压1.5V 直到21V 才会达到、这适用于24V 非 PoE 操作。 在电压为21V 至37V 后、芯片将如何响应?

    2 -芯片是否会在21V 至37V 的旁路模式下工作?

    3 -它是否会在37V 后协商以切换到 PoE 兼容设备模式?

    谢谢、

    Prasanna

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Prasanna、

    高于1.5V 时、PD 将以旁路模式运行、并允许21V-57V 电压直通负载。

    37V 之后、没有 PoE 协商。 只有 PSE 连接到 PD 时才会进行协商。 对于24V 非 PoE、它只需打开负载并为其供电。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、达尔文、

    感谢您的回复。 这将解析我的查询。

    实际上、我已经尝试在 TPS23756评估板的 PPD 引脚上放置390k - 20k 分压器、该评估板适用于24V 外部电源以及放置52V 的 PoE 注入器。

    我应该继续使用相同的分压电阻器、还是希望我将电阻器置于兆欧级?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Prasanna、

    410k 应该可以。 额外的电流将使 PSE 看到较低的检测电阻。 但是、PSE 具有19k 至26.5k 的宽接收范围。 使用410k 和24.9k det 电阻器、您仍将处于该范围内。

    此致、
    达尔文
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、达尔文、感谢您的支持。

    BR、

    Prasanna