This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP55231:电容器选择

Guru**** 2988540 points

Other Parts Discussed in Thread: LP55231

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/686596/lp55231-capacitor-selection

器件型号:LP55231

您好!

我的客户有以下问题:

我们正在为 LP55231电荷泵选择电容器、并希望使其尽可能小。 我们发现0201电容器在施加电压时降额至正确的电容、但它们是较高的标称电容。

我们想到的不是1uF 电容器、而是2.2uF (GRM033R61A225KE47)。
我们不使用2.2uF 电容器、而是使用4.7uF 电容器(GRM035R60J475ME15)。

我的问题是、在向电荷泵和输出电容器施加满电压之前、这是否会在启动期间引起问题。 你怎么看?

谢谢、

Chuchen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Chuchen、

    没有问题。

    有关飞跨电容器选择的更多详细信息、请参阅8.2.1.2。

    BTW、我会向您发送一封电子邮件、以了解更多详细信息。

    请帮助单击"解决"。

    谢谢。

    此致、

    Kenneth