This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5069:计算带电背板上的正确电容值

Guru**** 2611705 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5069

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/704316/lm5069-calculation-of-correct-amount-of-capacitance-on-the-live-backplane

器件型号:LM5069

您好!

我的客户对数据表中提到的背板电容器的电容要求有疑问、 在"10.1.2系统注意事项"部分=>"有源背板部分的电容器是必要的、以吸收热插拔电路关断负载电流时产生的瞬态"、请参阅图44 (第28页)。

  1. 他正在寻找公式来确定带电背板上的正确电容量。
  2. 此外、该图显示了一个极化电容器。  我们应该实现电容器还是陶瓷电容器?

Thx、

Marcus

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Marcus、

    为带电背板供电的电源的输出电容通常足够好。 更重要的是、热插拔电路输入和输出端的钳位二极管可将电压限制在器件的绝对最大额定值范围内。
    请参阅 www.ti.com/.../lm5066.pdf 中的第9.2.1.2.8节"输入和输出保护"
    您可能希望参阅同一 www.powerelectronics.com/.../tvs-clamping-hot-swap-circuits 上的简短文章

    此致、
    Rakesh
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Rakesh、

    感谢您的快速回复。 我的客户回来后、对问题/评论进行了一些跟进:

    客户想知道,如果电源电容通常足够大,TI 为什么会在数据表中发表有关“添加背板电容”的声明?

    在其应用中、它们具有一个24VDC (即24V @ 5A)电源、可为多达12个模块基座供电。 基座串联时、形成一根长铜总线、允许分配24V 电源。 然后将其模块插入到这些基座中。

    它们确实在 LM5069的输入端实现了33V TVS 组件。


    谢谢、

    Marcus
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Marcus、

    LM5069输入端的 TVS 是瞬态保护的关键要求、电流平面上的任何额外电容都有助于减小 TVS 二极管上的应力。

    这是在数据表中所做的通用声明->因为电容大小取决于热插拔电路关断的路径阻抗和负载电流。 作为一般经验法则(1uF/1W)、我建议此120W 电源使用120uF。

    此致、
    Rakesh
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rakesh、

    再次感谢您的回复。 如果有一个包含路径阻抗和热插拔负载电流的电容公式、我还有一个问题要问? (参考您的一般经验法则(1U/1W)。)

    谢谢、
    Marcus

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Marcus、

    每当热插拔电路关断负载电流时、存储在路径电感(寄生效应)中的所有能量都应被电容器吸收。 使用能量平衡公式1/2L*i*i = 1/2C*v*v 并假设有源背板的源极侧为100nH,热插拔中断电流为100A。
    将电压上升限制为10V 所需的电容量=> C=L*i*i/(v*v)=100nH*100*100/(10*10)=10uF。

    请记住、这在带电背板上。 热插拔在其输入端仍然需要 TVS。

    此致、
    Rakesh
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Marcus、

    这对您有何帮助? 客户是否有后续问题?

    此致、
    Rakesh
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rakesh、

    到目前为止,没有人向我提出进一步的问题。 因此、我认为这已关闭。

    此致、
    Marcus