This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62090:用于 TPS62090的 Delphi 模型

Guru**** 2595800 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS62090, TPS62085, TPS62823

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/674891/tps62090-delphi-model-for-tps62090

器件型号:TPS62090
主题中讨论的其他器件: TPS62085TPS62823

您好!

我们正在设计一款目前处于设计阶段的家用电器产品。 对于产品的电源管理、我们根据要求选择了"TPS62090"芯片组。

作为要求的一部分、我们需要芯片组的"Delphi (散热)模型"来执行产品的精确热仿真。

请给我们提供一个简单的说明。 请在此告知是否需要任何其他信息。

此致、

罗纳克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Ronak:

    D/S 已包含基于 JEDEC 标准的 IC 常用热指标。 您是否需要 Flotherm 或其他类型的模型?

    此外、我们还推荐使用较新和较小的 TPS62085和 TPS62823。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chris:

    感谢您提供相关信息。

    但为了便于您了解、我们需要使用芯片组的"Delphi"模型、其中包括精确热仿真所需的芯片组各种热阻的所有详细信息。

    如果 没有"Delphi"模型、请为我们提供用于热仿真的芯片组的流模型。

    此致、

    罗纳克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Chris:

    还要检查 DTM (详细散热模型)是否可用于芯片组? 如果可用、我们将采用 DTM 型号 aslo。

    此致、
    罗纳克
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Ronak:

    我已经提交了紧凑型热模型的申请。 这就是我们所能提供的一切。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这里是 Delphi 热模型。

    e2e.ti.com/.../TPS62090_5F00_Delphi.pdml