This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54260:TPS54260 UVLO 定义

Guru**** 2589280 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/686499/tps54260-tps54260-uvlo-define

器件型号:TPS54260

您好!

我有一个问题、如下所示。

在数据表第34页、 当 Vstart 为6V 且 Vstop 为5.5V 时、计算 R1和 R2为124K 和30.1K。

但使用方程式2、如下所示。

R1=(6-5.5)/2.9uA =172K 欧姆 -->为什么?

BTW、数据表上的 ENA 电压是多少? 是1.25V?

请提供您的建议以供参考。

谢谢。

此致、

Eric

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Eric、

    您已正确应用了方程式2和3。  当我使用这些公式时、我还得到 R1 = 172k 且 R2 = 39.2k。  如果我假设电路设计人员增加了70mV 的裕度(START = 5.93V、STOP = 5.53V)、然后舍入到标准值、我可以在第34页获得这些值。  我不知道这是否是第34页上电阻较低的原因。  由于这非常令人困惑、因此应更改数据表。

    公式3中的 VENA 在 EC 表中称为"启用阈值电压"。   VENA 是使能引脚的阈值= 1.25V 典型值(数据表第5页)。

    此致、Robert

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Robert、

    谢谢您的解释。

    那么、您的平均值应该使用 Vstart=5.93V & Vstop=5.57来获得 R1和 R2值吗?

    对吗?

    如果我使用50mV 裕度进行设计、可以吗?

    谢谢。

    此致、

    Eric

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Eric、

    是的、没关系。 在某些条件下、启动电压可能略高于6V、但它将非常接近6V。条件是部件变化和温度的一部分。

    此致、Robert