This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TL494:TL494 - DC-DC 转换器-金属内核恒定电流200W 模块

Guru**** 2609955 points
Other Parts Discussed in Thread: TL494

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/676276/tl494-tl494--dc-dc-converter--metal-core-constant-current-200w-module

器件型号:TL494

你(们)好  

我使用的是典型的中国 直流/直流转换器(恒定电流) 250W、该转换器组装在金属芯层压板上 、用于驱动一些串式 LED。

 配置为:输入:12 VDC - 2,5A  -输出 25V- 1,2A -总计 30W。  我首先使用了10个样本来提交2个月的测试、它们运行良好。

现在、我有一个1000件的客户订单、并直接从 中国订购了直流/直流转换器。 该模块基于具有 2个三电位计的 TL 494、用于调节输出电流和电压。  

当我开始测试产品时、我注意 到当我打开 PS 时、所有批次都会产生峰值电流。 此类峰值电流(当调节为12V 输入时) 在 启动期间大约0.5秒内出现,系统返回到先前调节的电压和电流。 如果我将输入电压降至11VDC 以下、则会出现峰值、但系统不会返回到调整 值、因此 PCB 会升高温度并使模块发热。  

我更换了 TL 494 bey 的新模块、注意到模块变得多路复用、更加稳定、但我仍然注意到电压低于12V 时的电流峰值较小。 在这种情况下,它只是启动峰值,电路开始工作。 我很干净地注意到该批次附带的原始 TL494有问题。 是否有人已经遇到过这样的问题? 是由 TL494造成这种峰值、还是典型应用中的去反射电容器?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Image result for dc-dc 250W constant current convert

    这是我所指的模式。 Nyone 是否有其电气原理图?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    这是我所指的中文模块。 是否有人可以使用电气原理图?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好、Mario、
    您是否意味着设定的电流高于预期并且在0.5秒后自动校正?
    听起来电路中的某些元件不能准确地感应电流、需要一些时间进行自我校正。
    这不太可能是 TL494。
    可能是电流感应电路上的焊点不良或电源存在其他一些机械问题。
    我建议您目视检查 PCB 并在任何工艺不良的地方回流焊料。
    您是否联系过您的电源供应商并询问他们的建议?

    此致
    John
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    当我启动模块时、有一个不可改变的电流峰值、需要0.5秒来检测自身。 但是,当我降低1-2伏的输入电压并再次启动模块时,电路无法自行校正,电流保持在最大值,从而影响模块。 由于我没有图、我做的第一件事是重新焊接所有组件。 不幸的是,它没有产生任何效果。 更换 TL494后、我才成功。 但是、我不能再说一次、问题由 TL494负责。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好
    我只是重新焊接了模块的所有组件、但它不起作用。 然后、我用 TL494C 替换了 TL494 (不带扩展名)、并恢复正常。 需要考虑的另一点是:我测试了50个模块。 100%呈现相同的行为。(存在启动电流峰值)。 不同之处在于大大大户自给,但有些人不能自给,电流上升到天空中……隧道尽头的任何光线?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Mario、
    如果器件由 TI 制造、标记为 TL494C (A D 或 N 封装)或 TL494 (NS 或 PW 封装)
    但 TL494C 器件无法安装在 TL494焊盘上。
    您可以查看数据表上的封装详细信息:
    www.ti.com/.../tl494.pdf

    TL494是首款 PWM 控制器之一、有许多"TL494"制造商。
    我认为您电路板上的器件不是 TI 器件、而是其他一些制造商或假冒产品。
    替换部件为 TI、但电路板上的部件可疑。
    此致
    John
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    两者均采用 SOIC 16封装。 尽管工作温度不同、但我没有看到任何差异。 为什么 您说 TL494C 器件不适合 TL494 焊盘。 在实践中、该制造商的所有模块都附带 TL494、并且在所有模块中都有相同的行为:当模块静置时的电流峰值。 我购买了不同制造商的两个模块。 两者都附带了 TL494 C、两者都正常工作。 我用奇怪的 bahavior 将模块中的 tl494替换成了 tl494c,它开始工作。

    请参阅下面的图片。  TL494C 工作正常、模块附带的 TL494不工作。 也许 TL 494可以像您提到的那样保持恒定。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    很抱歉坚持要求您支持。 我订购了新的 TL494-C、并从我购买的600件中更换了所有器件。 大多数器件正常工作、但在启动模块时、我仍然具有该峰值电流。 我注意到一个更好的行为,howeverÇ

    1-某些模块仍然显示电流峰值,但100%返回到调整后的数字

    2 -模块规格如下所示、模块设计为在10VDC 输入开启时工作、但该峰值发生在11、5VDC 输入附近。

    很遗憾、我没有电图可以做更好的分析、因此如果有人有电图可以用、我会很感激。

    模块名称:250W 恒流模块

    【模块属性】:非隔离式升压模块(升压)

    【μ V 输入电压】:DC8.5V-48V

    【μ A 输入电流】:10A (最大值)超过8A 请加强散热

    [静态工作电流]:10mA (12V 至20V、输出电压静态电流增加的越高)

    【μ V 输出电压】:10-50V 连续可调

    12-80V 固定输出(适用于批量客户)

    【μ A 输出电流】:10A 最大值大于6A 请加强散热(输入和输出压力、压差越大、输出电流越小)

    【μ A 恒定电流范围】:0.2-8A

    【输出功率】:=输入电压* 10A、例如:输入12V * 5A = 60W、输入24V * 5A = 120W、

    输入36V * 5A = 180W、输入48V * 5A = 240W、

    为了获得更大的功率、您可以并行使用两个模块、例如输出电流为10A、您可以并行使用两个模块、

    将每个模块的电流变为5A。

    【℃】~:-40 ̊ C + 85 ̊ C (请加强

    环境温度过高时的热量)

    【工作频率】:150kHz

    【转换效率】:96%高(效率和输入、输出电压、电流、压力相关)

    过流保护:是(通过13A 输入、自动降低输出电压、误差范围。)

    【Ω 输入反向连接保护】:是、(低于5A、IF

    您需要更多的反向电流、请将串输入到二极管中)

    [安装]:4个3mm 螺孔

    【接线】:接线输出

    【模块尺寸】:长70mm 宽36mm 高13mm

    【单模块】:50克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Mario、
    我认为器件存在故障的原因是器件附带标有 TL494的器件、如果 TI 器件采用 SO16封装(TI 数据表中的 NS 图和7.8mm 的器件宽度)
    您安装了标有 TL494C 的器件、该器件采用 SOIC16封装(TI 数据表中的 D 图、宽度为6mm)
    如果两个器件都是原装的、则其中一个器件的宽度应比另一个器件窄得多。

    很抱歉、但这就是我能提出的全部建议。
    此致
    John
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    最后、我决定采用重新设计的方式来获取电气原理图。 首先、我从铝中移除了层 、并对布局做了负面的评价。 因此、我可以重新绘制电路。 我测量了电容器值、图最终掌握在手中。 通过分析它和您推荐的文档,我修改了软启动电路,将 C10更改为10uF,将 R8更改为100k。 启动速度非常慢(大约0.5秒),并且不再出现峰值。 由于我 使用模块作为 LED 灯串的源、如果启动 缓慢、我不会看到任何问题。 如果我将软启动配置为大约0.5秒、而不是建议的50-100个时钟周期、您是否会发现问题:? 如果不是,我的问题就解决了。 请参阅下图:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    仅供对拥有此类图表感兴趣的人员使用,请遵循 BOM:
    位置值大小写
    C1220uF 50V
    C2220uF 50V
    C31uF
    C4220uF 50V
    C5220uF 50V
    C61uF
    C71uF
    C8100nF
    C9100nF
    C101uF (建议增大该值以改善软启动)
    C11不适用
    C12100nF
    C131nF
    C14100nF
    C15100nF
    C16100nF
    C171nF
    D1SS54
    D2MBR20100CS
    G1NCE6075
    L147 μ H
    Q1D884
    Q2Y1
    Q3Y2
    R1不适用
    R24K3.
    R315K
    R4不适用
    R51K5
    R610K
    R710k Ω
    R810K (建议增大该值以改善软启动)
    R910K
    R1022R
    R111K
    R124R7
    R13240K
    R14不适用
    R1522R
    R1610K
    R171K
    R180r
    R190R01
    RV110K
    RV25K
    U1TL494C
    ZD1WL