This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ40Z50-R1:srec 至 gg.csv

Guru**** 2611345 points
Other Parts Discussed in Thread: BQSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/699402/bq40z50-r1-srec-to-gg-csv

器件型号:BQ40Z50-R1
主题中讨论的其他器件:BQSTUDIO

大家好、我正在尝试使用 Battery Management Studio (bqStudio v 1.3.54.1)、但我无法在首选项中显示"高级视图"、因为软件会持续运行、长时间不执行任何操作。 问题是什么? 我可以使用较旧的工作版本吗? 或者、我可以使用一个"srec to g.csv "转换器吗? 因为我想将 srec flie 重新转换为另一种格式。

谢谢  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    当我尝试修改任何首选项设置时、bqstudio 始终不执行任何操作、因此我必须"终止"软件执行。 此软件有什么问题?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是否使用 Window OS? bqStudio 仅在窗口中工作。
    您是否会在 TI 网站上将 bqStudio 更新为1.3.80? 除 bqStudio 外、没有用于将.srec 转换为 gg.csv 文件的工具。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    现在它起作用了。 如何将 srec 重新转换为 gg.csv 文件?
    感谢您的支持
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    在 bqStudio 中对.srec 进行编程=>转到数据存储器插件菜单=>读取全部=>导出 gg.csv 文件。

    .srec 由 if (Firmware)+ DF 组成。 对.srec 进行编程后、DF 会更新。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、感谢大家的支持。 您可以向我发送适用于所有数据存储器的.srec 和 gg.csv 文件示例吗? 那么、我可以更好地理解吗?
    谢谢。
    此致
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、还可以向我发送.bqfs 文件吗?
    谢谢
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    并使用.dffs 文件?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    它不支持.dffs 文件创建

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    什么命令支持?
    因为对于 BQ27xx、我可以在 dffs 文件中看到数据流、对于此器件编号 如果我没有任何程序、我是否可以尝试制定程序? 请帮帮我。

    谢谢
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    bq40z50R1不支持 DFFS 文件生成。 每个 DF 参数都有自己的物理地址。 因此、您可以通过 SMBus 块写入协议对其进行编程。