This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 从+12生成-12V! 帮我!!!

Guru**** 2928790 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/686564/generate--12v-from-12-help-me

我想从计算机的+12V 电源(1Ampe)创建12V 电源、有人能帮我找到合适的产品类型吗?
很抱歉我的英语不好,谢谢阅读!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bao、感谢您发帖。

    TI 有一个名为"TI Designs"的部分、用于展示参考设计。
    我搜索了-12V 输出电压、并提供了负12V 设计列表。
      
    这一个尤其应满足您的需求。
    12V 输入-12V 1.5A 输出降压/升压逆变器
    http://www.ti.com/tool/PMP4369

    这是否适合您?
    如果没有、请查看搜索提供的其他设计。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    非常感谢。 我想构建一个电源、从12VDC 生成+3.3V 电压(20A)、+5V (20A)、-12V (1A)、您能帮助我选择要实现的组件吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Bao、我将向大家展示如何使用 Webench 工具。

    有许多解决方案。 为了找到适合您的解决方案、该工具为设计提供了多种选择。

     

    从 TI 电源开始。

    www.ti.com/.../overview.html

     

    在页面中间、您将看到

     

    创建和设计

    简化您的设计流程

    并缩短上市时间

    轻松使用的设计工具

    和 TI 参考设计。

     

    WEBENCH 设计中心

    电源参考设计

     

    在 Webench 设计中心、您可以在右侧找到 Webench 设计器。

    单击多个载荷

     

    然后输入您的规格。

    输入电压11V 至14V
    输出电压5V 20A

    添加负载
    VIN 11至14V
    输出电压3.3V 20A

    然后提交项目要求

      

     

    它显示了解决方案;

     

    查看项目详细信息、右上角

     

    然后创建项目;

     

     

     

    附于本报告。

    下面是一个指向公共设计的链接。

    https://webench.ti.com/wb5/OpenPublicSharedProject.jsp?id=219D554F88B3EC4A&s=c

     

    尝试一下、您可以使用 Webench 创建电源设计和其他模拟设计。

    e2e.ti.com/.../webench_5F00_project_5F00_916945_5F00_114_5F00_462286667.pdf