This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC256304:UCC256304+ AllGAN 电源 IC EMI 问题

Guru**** 2595770 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC256304

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/676440/ucc256304-ucc256304-allgan-power-ic-emi-issue

器件型号:UCC256304

尊敬的:


我们的客户使用 UCC256304和 AllGAN 电源 IC、但我们在 100Mhz 和150Mhz 范围内存在 EMI 问题。

请准备好任何文档供我们参考、以研究解决 EMI 问题。


如有任何建议、请告知我。


谢谢、


此致、


劳伦斯。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    霍基斯、您好!

    感谢您关注 UCC256304。 您可以分享您的原理图吗?

    此致、
    本·洛夫
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Lawrence、

    您是否能够共享原理图? 如果您不想公开发布、您也可以通过电子邮件将其发送给我:ben.lough@ti.com

    此致、
    本·洛夫
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Lawrence、

    由于自您上次答复以来已经将近两周了、我将继续并结束这一主题。 如果您需要有关此方面的进一步帮助、请随时发布新帖子。

    此致、
    本·洛夫
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好、Ben
    在这种情况下、客户端无法发布原理图、感谢您的帮助。
    请注意、
    劳伦斯。