This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS92075:使用 TPS92075的40W LED 驱动器

Guru**** 2589300 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS92075

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/675886/tps92075-40w-led-driver-using-tps92075

器件型号:TPS92075

尊敬的德州半导体:

我有一个要求40W 的230V 交流电源 LED 驱动器。

LED 由一串18个 LED 组成、每个 LED 具有3V 正向电压。 LED 电流为0.7 - 0.8A。 LED 配置是串联的。

该电路不需要隔离、但其 PF 至少需要95%、 THD 比可能的要好(机器应经过认证)。

 TPS92075是否是我的应用的理想选择? 我要使用降压配置...

通过使用 TPS92075设计计算、似乎可以实现这种功率... 我是对的吗?

e2e.ti.com/.../TPS92075-DesignCalculator-RevPre7.xlsx

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Giovanni、

    TPS92075被设计成符合0.9功率因数、这是一个标准要求、因此我必须检查几件事以确定它是否能够满足您的要求。  它应该能够满足0.95 PFC 要求、但由于它是降压转换器、降低 THD 将变得更加困难。  它可以满足20% THD 要求、这也是 EVM 数据所示的标准要求。  由于电源组件位于 IC 外部、TPS92075在40瓦时应该可以正常工作。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、Irwin