This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2H000-Q1:低占空比行为

Guru**** 2589280 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/685886/tps2h000-q1-low-duty-cycle-behavior

器件型号:TPS2H000-Q1

对于 TPS2H000或类似的1000mR 器件、在低占空比下使用 PWM 的器件行为是怎样的?  考虑到输出电压的压摆率以及 CS (B 版本)上的延迟 以及 器件在以下条件下的预期输出的故障:

  • PWM 频率为250Hz
  • 占空比范围为1%至100%(40uS 至4ms Ton)
  1. 导通和关断、上升时间和下降时间是否有点对称?  关断/导通下降/上升的参数是否可以是容差范围的另一端?
  2. 在最小导通压摆率为0.1V/us 的情况下、输出电压应至少为4V、对吧?
  3. 最大 TCS (on2)为70us 有何影响?  图2显示了从 Vinx 上升沿开始的 TCS (ON2)。  如果还有最大 TD (on)和最小压摆率、该怎么办?  TCS (ON2)应从哪个点开始?
  4. 如果 OUTx 接到接地短路的命令怎么办?  根据第8.3.3节、该器件将在1us 内保护自身。  TCL (deg)被列为最大180us。  输出是否会关闭、然后稍后会指示故障?

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    1-查看数据表中的图1。 它显示了 TD (RISE)和 TD (FALL)匹配。 差异可能高达60uS。  

    2 -不确定您的最小值为4V。 当 VOUT 从10%变为90%(导通)、从90%变为10%(关断)时、测量压摆率

    3- TCS (ON2)上限为120us 而不是70us。 此限制包括 TD (on)和压摆率。 CS 对线性区域(VCS 0至4V)电流的响应速度快。

    4 -没错。 抗尖峰脉冲时间是内部电路报告故障所需的时间。

    此致